欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

MEMS、微化学系统和模具

  • 2022.02.09 15:41:42
  • 米思米
  • 1565

 MEMS是指(MIcro Electro Mechanical Systems,微机电系统),包括微机械、分析仪和反应器等设备。生物技术(生物化学)和基因组技术等领域,以及包括MEMS在内的更广泛领域,也被称为“微化学系统”。
 这些新领域的设备正在为药物合成、化学分析、DNA分析和医学诊断等应用创造新的市场。

 例如,正在以下领域投入实际应用。

·  免疫分析法

·  微细胞培养

·  化学合成

·  高效率反应

 可以想象,在这些领域中,都需要开发新型注塑成型模具。例如,用于使药剂发生化学反应的微通道(具有宽20~50微米、高约30~50微米的凹槽状通路的透明玻璃芯片)尽管已经投入实际应用,但是其价格非常昂贵,每件成本高达数万日元。作为以低成本制造此类部件的方法,可以考虑使用透明塑料进行注塑成型。为了成型加工出这样的部件,需要具备在模具上加工出具有微流路凸起形状型芯的机械加工技术。
 因此,使用微型立铣刀的超精细加工以及使用光刻的层压造型技术的开发就非常重要。
 此外,为了使用模具进行注塑成型,还需要能够将精确体积的微量塑料稳定地注射到模具中的成型机以及确立相应的成型条件。

 这些模具技术和注塑成型技术的目标市场规模估计为数千亿日元至数万亿日元,作为一个新兴产业领域,正在引起全世界的关注。
 在模具技术和注塑成型技术中,也包含了难以仅仅依靠改良既有技术实现突破的领域,因此需要转变思维方式,研发新型模具。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities